This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:同步两个 LM25037

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25037, LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627137/lm25037-synchronizing-two-lm25037

器件型号: LM25037
主题: LM555 中讨论的其他器件

你(们)好

我想同步两个 LM25037、以便它们在相同的频率和零相位差下提供相同的输出。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:  

    您可以向这两个 LM25037 控制器的 RT1 引脚提供外部时钟信号。 您必须确保满足以下条件:

    外部时钟信号的脉冲宽度至少为 15ns。

    2.该外部时钟的频率 比 RT1 和 RT2 电阻器设定的频率高 10%(在第 7.4.3 节中解释)

    3、外部时钟的上升沿必须至少为 3V。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您的答复。

    是否可以  使用 LM25037 之一的振荡器同步两个 LM25037 来为另一个 LM25037 提供外部时钟信号、就像主从配置中一样? 如果可能、我想避免使用外部时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:  

    遗憾的是、LM25037 没有可用于同步另一个 LM25037 的输出同步信号。 您必须实现一个 可控制两个 LM25037 的外部振荡器。 这可以通过 LM555 计时器等功能来实现。  

    谢谢、

    John