This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T:如果充电电流低于数据表中指定的最小电流、是否会导致 IC 无法检测到充电终止?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627988/bq24075t-bq24075t-will-charging-below-minimum-current-specified-in-the-datasheet-lead-to-a-failure-of-the-ic-to-detect-charge-termination

器件型号: BQ24075T

BQ24075T:在 RIset 为 4.4k 时、充电电流低于数据表 (200mA) 中指定的最小电流是否会导致 IC 无法检测充电终止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    否、当快速充电电流设置为 200mA (RISET = 4.4k) 时、不会出现任何终止问题。 虽然 BQ24075T 数据表将最小充电电流指定为 300mA、但 BQ2407x 数据表(非 T 版本)将其指定为 100mA。 非 T 版本数据表包含一个修订历史记录说明、指出最小 ICHG 规格降至 100mA。 这些器件基本相同、因此 200mA  在 T 版本上运行良好。

    此致、

    Alec