This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:具有电流检测和电压采样率的电量监测计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627993/bq27426-fuel-gauge-with-current-sensing-and-voltage-sampling-rate

器件型号: BQ27426

电量监测计 BQ27426 中的电流检测和电压采样的采样率是多少? 由于我在数据表中找不到此参数、期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计针对电流使用积分 Δ — Σ ADC、积分周期为 1 秒、过采样率为 65kHz。

    电量监测计使用 Δ — Σ ADC 进行电压转换、转换时间为 125ms、周期为 1 秒。