Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25756、
我们有以下用例:我们希望使用 12 个超级电容器为 4V/1.2A 18650 电池充电、每个超级电容器的额定电压为 3V。 如果我们的超级电容器为空 (Vin < 20V)、则应使用由 3.7V 18650 电池供电的升压电路对其进行充电。 如何确定用于为超级电容器充电的升压电压? BQ25756 降压/升压电池充电器设计计算器中没有清除此信息。 我们的目标是从 18650 电池向超级电容器提供 22V 的升压电压。