This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73606 CFF 值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624964/lm73606-lm73606-cff-value

器件型号: LM73606

你好

请帮助查看这款 LM73606 电路设计。

我们将开关频率设置为约 370kHz。 但是、我们观察到安装 100pF Cff 会导致开关频率降至约 180kHz。

当移除 CFF 或将 CFF 降至 10pF 以下时、频率恢复正常 370kHz。

您能否帮助确定可能导致此干扰的原因?

 

谢谢、Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法阅读您的原理图。

    请提供更好的图像。

    您的输入电压、输出电压和负载电流是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    抱歉、我无法上传高分辨率图像。

    输入电压 :36Vmax。

    输出:4.2V/4A

    RFBT:158K

    RFBB:49.9K

    CFF:100pF

    谢谢

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在我看来、100pF/158k 组合太大。  

    零点频率太低。  10pF 更符合我们的情况

    会建议。  100pF 可能导致不稳定。

    在执行负载瞬态(或波特图)时应调整该电容器的值

    选择最佳值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复

    根据该公式计算出 Cff 为 77 pF、但您建议其应低于 10 pF。 这是因为 RFBT > 100K Ω 吗?

    谢谢

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是;但不一定小于 10pF。  《pF》杂志、

    您将需要进行试验。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出电容是否也会产生影响?

    增大输出电容后、频率恢复到 370kHz。

    输出电容器

    MLCC

    100uF/10V*1.

    47uF/6.3*2.

    1uF/10V*1.

    谢谢

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果应用不稳定、则 Cout 会受到影响。

    您应该找到适合您的应用条件的 Cout 和 Cff 的最佳组合。

    谢谢