This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B25:TPS546B25/ B26 的设计电子表格?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546B25, TPS549A20, TPS546C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627298/tps546b25-design-spreadsheet-for-tps546b25-b26

器件型号: TPS546B25
Thread 中讨论的其他器件: TPS549A20TPS546C25

您好、

我看到在新电子产品设计中使用 TPS546B25 或 B26 器件。 但 WEBENCH 尚不支持这些器件、只支持该系列中更大的 C25 和 E25 成员。 即使使用 C25/E25 器件、WEBENCH 也不会就如何选择增益和斜坡值提供任何指导、这意味着要完成数据表中的设计过程、希望我能正确理解。

对于我评估的某些其他器件 (TPS546B24、TPS549A20)、您提供了 Excel 电子表格工作表。 您有没有机会购买 B25? 还是 C25/E25?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546C25 是最小的 4x5。    其他为 5x6。   接受我的 e2e 朋友申请、我将通过 e2e 电子邮件系统发送计算表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送朋友请求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发送了文件、

    此致、