Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002
器件型号: TPS7A7002
您好、
我希望使用 TPS7A7002 在 1.8V 的电压下产生 1.0V/1.2V、并使用输出为 3.3V 的电源序列控制 IC 连接到 TPS7A7002 的 EN。 我发现 TPS7A7002 的 VEN 可以是 0 至 VIN。
1) 我是否可以在电源序列控制 IC 和 TPS7A7002 之间直接连接? 当 VIN 为 1.8V 时、如果我将 3.3V 连接到 EN 会发生什么问题?
2) 如果我不能做上面,建议做什么?
谢谢。