Other Parts Discussed in Thread: LM5148
器件型号: TPSM65630
主题: LM5148 中讨论的其他器件
你好
我们想在我们的产品中使用“TPSM65630SVCGR"直“直流/直流模块。 (在我们的 PCB 中)
我有几个问题、我可以在您的文档中找到有关的任何信息。
这些是设计过程中的重要要求
我们的设计中连接了 30 到 48V 的输入电压作为开关输入电压、以供您参考。 输出端需要 5V 或 12V 输出电压、输出端电流为 3A。
1.本模块的重量是多少?
2.能否分享您的振动性能技术文档和本模块振动测试报告?
3.我找不到任何信息关于纹波的输出电压由这个模块产生。
4.从 3D 模型和图片中,我可以看到一个电感器焊接在模块的顶部。 组装时遵循哪种 IPC 标准?
一些直流/直流模块即使在轻负载下也会变得非常热、我想在这个直流/直流模块中谈谈这一点。
在数据表中、我们提到:
“此表中给出的 RJA(结至环境热阻)值仅用于与其他封装的比较、不能用于设计目的。“
我想得到一个粗略的温度值、根据我之前告诉过的设计参数、该模块在满负载 (3A) 时的温度值应该是多少。 可以帮帮我吗?
如果您能尽快给我答复、我将不胜感激。