This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当存在 VBUS 时是否可以进入运输模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628290/bq25892-is-it-possible-to-enter-ship-mode-when-vbus-is-present

器件型号: BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25618

尊敬的团队:

请告知:

当存在 VBUS 时、BQ25892 是否可以进入运输模式?

 

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

     当存在 VBUS 时、BQ25892 无法进入运输模式。 您是否研究过 BQ25618? 它能够在存在适配器的情况下进入运输模式。

    此致、
    Ibrahheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    当存在 VBUS 时、您可以 通过启用高阻态模式并设置 BATFET_DIS = 1 来禁用转换器和 BATFET (Q4)。 虽然器件在技术上未处于“运输模式“、但 SYS 将下降。

    此致、
    Ibrahheem