This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:最小电流编程/限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625725/tps274160-minimum-current-programming-limit

器件型号: TPS274160

TPS274160 的数据表提到电流限制的下限为 250mA。

我们正在开发一个需要更低限制的实现、以便可以探测负载。  由于连接器问题、连接到 TPS274160 的电缆上的负载可能会反向连接。  主要思路是在 TPS274160 上使用极低的电流限制来选通负载、看看负载是否正确插入。

正确做这一点、需要使用非常低的电流以避免损坏负载 (FPGA)。 大约几十毫安应该是可以的。  ADC 或比较器将在选通时检查负载电压、以确定负载位置。

  1. 可以可靠设置的最小可能电流是多少?  要了解精度将会受到影响、不需要精确的电流、只是要使其可重现且具有较低的精度。

  2. 是否可以使用模拟开关或 FET 通过编程电阻来动态更改电流限制?

谢谢!

-史蒂夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在下周初回来

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我必须在明天 (3/17) 看看这个问题。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    使用模拟开关/FET 来更改电流限值很好。 我将在内部进行检查、以找到最小电流限值、而不管精度如何。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我仍在内部查找。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    很抱歉耽误你的时间。 我们在印度的团队今天是假期 (3/19)。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    作为参考、使用 20k Ω 电阻器会以~+/- 50%的精度提供 100mA 的 ICL。

    从~角度而言、您可以使用 200k Ω 电阻器来获取 10mA 的 ICL、但精度很容易高于 +/- 50%。

    如果 可以接受这种误差、则可随时使用较大的 RCL 来尽可能减小选通电流。

    此外、我建议使用经过良好调节的电源来调节流入 TPS274160 的电流。 电流限制更多是用于保护而不是控制。 否则、电流差将被器件吸收、并可能急剧升温。 当然、用于确认连接的短脉冲应该可以正常工作、只要器件长时间未保持在该低电流限值即可。


    谢谢、

    Filip