Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ27Z746
客户使用 BQ27Z746 时、设计条件如下:
1、输入:4.3V 至 2.8V
2.平均电流:1.2A
3、瞬时电流: 2A
客户想查询电阻 R1 的最大可接受电阻值、同时确保整个电路仍然可以正常工作?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.