This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628451/tpsm33615-tpsm33615

器件型号: TPSM33615

您好:

我使用 TPSM33615 将 15V IN 转换为 12V OUT。 该级提供的最大电流为 400mA。

此阶段为屏幕背光供电、该背光由频率为 1KHz 的 PWM 信号控制。 该频率由屏幕定义、我们无法对其进行修改。 您可以找到此 消息所附电流的波形:

问题是 TPSM33615 在此频率下发出啸叫声。 我的问题是:

线圈的振动是否会导致 TPSM33615 上出现故障? 部件的使用寿命是否因振动而缩短?   

如果是、您是否有在不改变频率的情况下阻止举报的解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要确定声音是来自电感器还是陶瓷输出电容器。

    如果来自电容器、则可以使用“软端接“电容器。

    如果来自电感器、则可以尝试不同的端子样式或不同的电感器物理尺寸。

    谢谢