This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:适用于汽车应用的 VQFN-HR 封装的最大机械负载/压力请求

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1627804/tps552892-q1-request-for-max-mechanical-load-pressure-on-vqfn-hr-packages-for-automotive-application

器件型号: TPS552892-Q1

您好:
​我支持现代 Mobis 使用以下设备设计泊车控制器:
​​TPS552892QWRYQRQ1 (VQFN-HR、21 引脚、3mm x 5mm)
​​客户计划在这些 IC 上应用热界面材料 (TIM) 和散热器/外壳来管理热性能。 他们要求获得有关在产品使用寿命(大约 15 年)内可施加到这些封装顶部的最大持续机械负载(或压力)的具体技术数据、而不会影响焊点可靠性或封装完整性。
​我们已经查看过 SLUA715、但它仅规定了 SMT 过程中的贴装力 (5N)。
​请提供:
​1.这些特定 VQFN-HR 封装的建议最大持续静态负载(以 kgf 或牛顿为单位)?
2.​推荐的最大接触压力(磅/平方英寸或千帕)用于 TIM 应用?
3.​是否有关于汽车环境中 HotRodTm 封装的长期压缩应力的可靠性数据或指南?

​此信息对于客户的机械外壳设计和可靠性仿真至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    理解您的问题、我将联系我们的内部 PE 团队寻求帮助。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    我已经在电子邮件讨论过程中给您安排了时间、如果您对电子邮件有任何疑问、请告诉我们、我将关闭此主题。

    BRS、

    布莱斯