请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS25751
专家:您好:
我们计划设置 TPS25751D PD 控制器、以实现不同的 Vout = 5V/9V/12V/15V/20V(由 TPS25751D 硬件设计自行设计、没有外部 PD 源器件)。
您是否可以建议为我们的生产线器件测试在 CCx 引脚上添加一些具有不同输出电压的硬件设计、或者可以通过 I2C 命令直接更改不同的输出电压?
谢谢你
Roy