This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:TPS274C65 配置引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629398/tps274c65-tps274c65-configuration-pins

器件型号: TPS274C65

您好、

 

我现在决定使用 TPS274C65(不确定是否是 BS 版本)、但需要帮助进行硬件配置:

a) DSPI 是否可以直接连接到 GND、或者是否需要下拉电阻器? (SPI 可寻址模式)

b) 我是否需要 RC 电路、即使我仅通过 SPI 从寄存器中读取电流也是如此? 如果没有、我是否应该将该引脚保持断开状态?

c) 建议使用内部稳压器(REG_EN =悬空)还是外部 3V3? 对于内部稳压器、我是否会使 VDD 保持开路状态?

d) 我可以使用 SPI 连接上的超时进行识别、何时器件未准备就绪引脚、或者此引脚有其他用途? 如果不使用、引脚是否应保持开路?

e) DO_EN 引脚用作外部出现停止输入、或者类似的操作、对吧? 对于所有其他情况、我只需通过 SPI 进行切换、对吧?

f) 如果未使用 RCB 功能(而不使用外部 FET)、PCB 引脚是否应保持开路?

g) 我想可以连接不同 IC 的 FLT 引脚、使用一个通用上拉电阻器并将其连接到一个 MCU 输入、对吗?

 

提前感谢您的帮助!

最好的摄政  

  Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    a. DSPI 具有一个内部 1MEG 下拉电阻器。 如果器件和/或系统受到反极性条件保护、或无法发生反极性条件、则 DSPI 可直接连接到 GND。

    b.可以、如果使用 A 版本、则 ISNS 引脚上需要 RC 电路。 内部 ADC 使用 ISNS 引脚电压来读取电流值。

    C.是否使用内部稳压器主要取决于应用。 使用内部稳压器的成本会更低、因为不需要外部降压/LDO、但为 VDD 供电的外部降压转换器从 VS 获得的 IQ 较低。如果使用内部稳压器、VDD 应连接到 2.2uF 电容器。

    d.如果不需要 READY 引脚、可将其保持开路。

    e.正确、如果您只需要通过 SPI 启用/禁用、可以将 DO_EN 引脚连接到高电平。

    F.是的。

    G.正确、多个 FLT 引脚可以使用相同的上拉电阻。

    谢谢、

    Patrick