This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:50°C 时的长期稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629411/ref3430-long-term-stability-at-50c

器件型号: REF3430
主题中讨论的其他器件: REF34

您好的团队、  

50°C 时 REF3430 是否具有长期稳定性? 客户用例是 45-60C、谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    长期漂移可能与数据表中所示的性能相似。 数据表的长期稳定性测试将器件保持在 35°C 状态、以确保消除温度漂移的影响、但 45°C 和 60°C 的趋势可能相似。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    50°C 下是否有确切的值? 由于 ADR3430 具有 50°C 的长期稳定性数据、我们希望将其替换、您能否分享这些数据以助您取得成功? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    50°C 没有数据。 请利用 REF34 的其他性能优势说服客户选择 TI 器件。 优势包括:

    • REF34 初始精度提高 2 倍
    • REF34 的温漂提高了 25%
    • REF34 的噪声提高了 30%
    • REF34 的静态电流更低

    谢谢、

    杰克逊