This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:LM3658 允许充电的可接受温度范围是多少?

Guru**** 2846580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628300/lm3658-what-is-the-acceptable-temperature-range-in-which-the-lm3658-allows-charging

器件型号: LM3658

元件的数据表仅显示“仅当电池温度处于 LM3658 内一对内部比较器设定的可接受温度范围内时才允许充电“、但我在数据表中找不到实际温度值。

我想知道这些温度值。 如果它们不是确切的数字,那么什么是他们的棒球场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息、

    元件的 TS 引脚连接到 A  10kΩ NTC LM3658 为标准锂离子电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    很抱歉耽误你的时间。

    LM3658 使用数据表中定义的电压电平切换 HOT 或 COLD:

    您需要使用热敏电阻的电阻与温度间的关系表来确定这些阈值与特定热敏电阻的对应位置。

    您可以使用数据表中定义的电流源来确定 TS 处的电压是多少、标称电流源为 100uA:

    此致、

    Wyatt Keller