This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:设计容量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624520/bq40z50-r2-design-capacity

器件型号: BQ40Z50-R2
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我正在使用 BQ40Z50-R2 100 Ah 电池组 还需要配置 设计容量达到 100000mA (100Ah) 。 不过、在中 BQStudio 、允许的范围 设计容量 字段显示为 –32767 至+32767 、用于防止输入完整的 100000mA 值。

请告知如何正确配置的设计容量 100 Ah 电池组 该限制下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil。

    您可以进行电流调节。 我目前无法附加 AppNote、但要查找 SLUA760

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100-G1 高电芯数和高容量应用