Other Parts Discussed in Thread: PMP23558, LMG3622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PMP23558
主题中讨论的其他器件: LMG3622
在使用 LMG3622 的 PMP23558 原理图中、它显示了几个并联的整流二极管。
您是否知道并联二极管来增加总电流不是推荐的标准做法?
30 年前、我在获得了 EE 学位后就学到了这一点。 不将 2 个二极管并联的原因是、二极管将吸收更多电流、导致该二极管升温、然后消耗更多电流、导致二极管进一步升温、从而导致热失控和二极管失效。
一个二极管开始吸收超过一半电流的原因有很多:
一个二极管的动态电阻可能比另一个二极管小、
这 2 个二极管并不完全匹配、
PWB 上的蚀刻可能会更广泛。
这将导致更多电流通过一个二极管并导致其烧毁!