This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:当源正在运行时如何继续

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629704/usb-pd-chg-evm-01-how-to-proceed-when-the-source-is-running

部件号:USB-PD-CHG-EVM –01
主题中讨论的其他器件: BQ25798TPS25751EVM

您好的团队、

我正在评估 VBUS-01、想确认供电方操作、特别是在 USB-PD-CHG-EVM 上提供 20V PDO。
  • 通过将 20V 工作台电源直接连接到 PPHV 测试点以进行源模式测试、是否支持/安全地注入电源?
  • 在预期配置中、是否应通过 BQ25798 电源路径(电池/系统→BQ25798→PPHV→VBUS)从电池/系统电源轨提供 VBUS 20V 电压、而不是来自适配器输入?
  • 对于工作台评估(未安装电池)、我是否可以将 12V 等直流电源连接到 BAT 引脚/端子以模拟电池? 如果是、请建议进行任何建议的电流限制、时序控制或跳线设置。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请遵循设计指南中的测试设置和说明。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1c/tiduey1c.pdf#page=9

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduey1c/tiduey1c.pdf#page=15

    通过将 20V 工作台电源直接连接到 PPHV 测试点进行源模式测试、是否支持/安全地注入电源?

    这并不是真正安全的。  您需要确保连接的是仅从供电方请求 20V 电压的受电器件。  此外、PD 将尝试写入 BQ 器件、这可能会使系统性能变得复杂。  支持自定义配置和测试、但超出了本设计的范围。  我建议使用 TPS25751EVM。  https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM

    在预期配置中、VBUS 是否应通过 BQ25798 电源路径(电池/系统→BQ25798→PPHV→VBUS)从电池/系统电源轨提供 20V 电压、而不是来自适配器输入?

    没错。   

    [引用 userid=“497502" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629704/usb-pd-chg-evm-01-how-to-proceed-when-the-source-is-running ]对于基准评估(未安装电池)、是否可以将 12V 等直流电源连接到 BAT 引脚/端子以模拟电池? 如果是、请告知任何建议的电流限制、时序控制或跳线设置。

    您可以使用 GUI 选择仅供电配置。

    确保施加的电压 适用于 电路板上的电池配置跳线设置。

    此致、

    Chris