This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:最大电流和独立运行模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM251772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630579/lm51772-max-current-and-stand-alone-operation

器件型号: LM51772
主题中讨论的其他器件: LM251772

您能为我确认两件事吗?  

-通过调整分流器值,电流可以超过 7A 吗?  

-控制器可以在独立模式下运行而无需 I2C 通信吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    LM51772 的输出功率和输出电流仅由外部元件定义。

    因此、在调整包括分流电阻器 R_CS 的功率级元件时、没有超过 7A 的电流问题。

    LM51772 器件也可以在没有 I2C 的情况下 运行、而 LM251772 需要 I2C 才能运行。

    此致、

     Stefan