This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941 和 LM2991 电解输出电容器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941, LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630103/lm2941-lm2941-and-lm2991-electrolytic-output-capacitor

器件型号: LM2941
主题: LM2991 中讨论的其他器件

对于 LM2941 和 LM2991、输出电容 ESR 至关重要。 数据表提到了使用钽电容器或具有串联电阻的高质量陶瓷电容器。 电解电容器的原理是什么? 在这些器件的输出端使用具有适当 ESR 的电解电容器是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ricker、  

    与电解电容器相比、我们建议使用具有串联电阻的钽或陶瓷电容器、因为电解电容器的尺寸更大、温度范围更小、寿命更短并且漏电流更大(尽管我不太认为这是这些器件的问题)。

    如果您能够满足适当的 ESR 并且不关心缺点、那么这应该不是问题。  

    此致、  

    Eduardo Linares