This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQStudio 显示的缺失寄存器的技术参考手册

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610028/bq40z50-technical-reference-manual-missing-registers-that-bqstudio-shows

部件号: BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:  

在应用中连接到 BQ40Z50 后、可以在地址 0x5F 处看到一个名为“Continuously Turbo Current“的寄存器。 但技术参考手册中未提及此寄存器。 是否有更新的 TRM?

Arend 似乎在 TRM 中概述了 BQStudio 可以看到的许多寄存器。  

我是否可以信任 TRM 中未定义的寄存器的输出? 例如、如果我在寄存器 0x5F 处读取“持续涡轮电流“、是否可以预期一致的行为?

此致、

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好:

    我在 BQstudio 上看不到此值。 您拥有的 BQ40z50 FW 是什么版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们制造商发送给我们的样本包的固件版本为 4300_3_09-bq40z50R3、由此造成的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、对于您提到的版本、我在 BQstudio 中根本看不到此参数。 您可以共享屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。