请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS92633-Q1
文档上的原理图始终用连接到所有三个输出端的相同数量 LED 表示。
您能否提供具有不同输出负载的架构?
例如、哪种配置和适当的电阻值可获得以下输出级?
OUT1:7 个 LED
OUT2:7 个 LED
OUT3:6 个 LED
Vf LED = 2.2V
70mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS92633-Q1
文档上的原理图始终用连接到所有三个输出端的相同数量 LED 表示。
您能否提供具有不同输出负载的架构?
例如、哪种配置和适当的电阻值可获得以下输出级?
OUT1:7 个 LED
OUT2:7 个 LED
OUT3:6 个 LED
Vf LED = 2.2V
70mA
尊敬的 Denis:
借助单独的 RESx 功率共享引脚、您可以根据每个通道的输出电压和电流设置配置电阻。
我建议使用此处链接的计算工具: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBH1
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
以赛亚书