This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 — 降压控制器兼容性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629486/tps26750-tps26750---buck-controller-compatibility

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756、BQ25758、

你好。

我想知道 TPS26750 是否可以与 BQ25758 或 BQ25756 等 TI 直流/直流转换器结合使用、而无需在这两者之间进行任何命令“转换“、适用于 USB PD 应用(高达 140W,仅供电方)。 数据表暗示了这可能是可能的,但它对我来说还不是很清楚。

我想避免使用自定义固件或软件来完成此操作。 我们希望将这两个 IC 放在电路板上((PD 控制器+降压直流/直流转换器控制器)、并让它们自主工作、与各种受电器件和高达 140W 的供电方协商 PD 合约。

如果可以仅使用此硬件设计、请告知我。 如果没有、您能否为简单的微控制器提供 C 代码替代转换器?

谢谢您、

Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Logan、

    如今、我们只有 BQ25756、但 BQ25758 没有集成 I2C 控制。 要在系统中使用 BQ25758、需要通过微控制器进行转换、如您所述。 我们没有此配置的任何示例 C 代码、但我将与团队核实这是否是我们可以支持的。

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian。 感谢您提供清晰简洁的信息。

    我们希望支持这些器件之间的接口。 您能否联系我们与 FAE 或类似机构、以调查是否支持我们的要求?

    感谢你能抽出时间。