This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:无需对电池完全放电即可进行 FCC 调整

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630390/bq78350-fcc-adjustment-without-having-to-fully-discharge-the-battery

器件型号: BQ78350

您好、

如果这是一个愚蠢的问题、我们使用 BQ78350 芯片的任务要求非常高的安全裕度、因此我们的电池系统设计使得在理想情况下、SOC 不应低于 80%。 这会带来一些问题、因为根据我从技术参考表中收集的内容、对于补偿放电终止电压功能、EDV2、EDV1 和 EDV0 旨在针对大约 7%–0%的电池容量进行校准。  

我们使用由 9 节 2500mA 电池组成的 LiFePO4 电池、100% SOC 时为 31V。 如果我们将参数“Battery Low %“设置为 80%、将“EDV2"设置“设置为 3.33V、将“DOD at EDV2“设置为 500mA、CEDV 是否仍然能够正常运行? 如果没有、是否有建议的方法来针对电池容量随着电池老化和经历更多充电和放电循环而发生的变化进行调整?

此致、

Thomas Lillie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这将不起作用。 EDV2 电压将位于电压曲线的平坦区域、电量监测计无法合理计算传递到这种“困难“电压的 FCC。