This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:寿命更新

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630157/bq78350-r1-lifetime-update

器件型号: BQ78350-R1

发生安全时、寿命何时更新?

根据我们的观察、一旦检测到 COV 事件数、该事件的寿命计数不会立即计数。  使用 LFP 电芯时、COV 通常会发生在电池上、但我们无法获得准确的计数。   

是否会出现一种情况、即如果 COV 发生并由于细胞放松而立即恢复、则在生命周期内不会对 COV 进行计数?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计会在发生以下事件时保存寿命信息:

    *命令 LT 冲洗
    *检测 PF
    *关闭前
    *每 10 小时
    * lt init and reset