Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS25751
我正在设计一个‑‑6S μ H 镍氢电池组的电池供电型手持设备。 对于充电、我打算使用 LTC4010CFE、因为它是专用的镍氢电池充电控制器。 我还计划使用 TPS25751DREFR 进行 PD Type‑C/USB 功率协商和液体检测。
我的产品需要允许板载 MPU 与外部拇指驱动器通信、我希望支持 USB OTG 功能。
您能否使用此设置确认是否可以进行 OTG 操作?
谢谢你。