This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Q35100:在 EOS 模式下请求 Saft LSH20 的 ChemID 和闪存流 (.fs) 文件(主机 MCU 编程)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626016/bq35100-q35100-requesting-chemid-and-flash-stream-fs-file-for-saft-lsh20-in-eos-mode-host-mcu-programming

器件型号: BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好:

我们的器件使用 在 EOS 模式下运行的 BQ35100 电量计、并使用 Saft LSH20 (Li-SOCl2) 主电池。

我们目前正在设置停产 (EOL) 大规模生产编程规程。 根据 BQ35100 TRM 和 SLUA801(测量仪表通信)应用手册、我们计划通过 I2C 通过主机 MCU 解析闪存流(或).bq.fs.fs文件来直接对电量计(数据闪存+ ChemID)进行编程。

遗憾的是、我们目前无法访问 EV2400 接口和 bqStudio 来自行生成此文件。

您能在以下方面为我们提供帮助吗?

  1. ChemID:在 EOS 模式下操作时、官方推荐的用于 Saft LSH20 的 ChemID 是什么?

  2. 闪存流文件:您能否.fs.bq.fs为 Saft LSH20 提供包含正确 ChemID 和默认 EOS 配置的或文件?

  3. EOL 策略确认:只是为了确认我们.fs的生产策略:使用我们的主机 MCU 解析此文件(实施W:,C:X: SLUA801 中所述的命令)是无需 EV2400 的大规模生产编程的标准和安全方法,正确吗?

提前非常感谢您的时间和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    请您或多或少告诉我们、这个问题的情况是什么?

    此致

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: 如果您只想使用 EOS(没有 SOH)、则不需要 ChemID。 您可以通过 GPC 检查兼容的 ChemID: https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    #2:这由 bqStudio 和 EVM 生成。 请使用 bqStudio 和 EVM 对 GPC 识别的 ChemID 进行编程、然后在.fs 文件 (GoldenImage) 按预期为您工作后导出该文件。

    第 3 题:正确。