This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421 Golden Image 文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625071/bq27421-g1-bq27421-golden-image-file

器件型号: BQ27421-G1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

请找到随附的 Golden Image 文件。
请仔细查看、如果有任何问题、请告知我们。

当将 Golden Image 文件编程到 MCU 中并对产品执行充电/放电测试时、SOH 值会逐渐降低。 SOH 最初从 100%开始、在第二个周期后下降至 93%、并在第三个周期后进一步下降至 91%。

您能否确认此行为是否正常、或者我们的方法是否错误?

此致、
Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接黄金映像。

    在转至 UC 之前、请首先使用 bqStudio 测试配置。 如果没有 bqStudio 的日志文件、在 E2E 上像您一样远程调试问题几乎是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    --------------------------------------------------------------------------------
    ;验证现有固件版本
    --------------------------------------------------------------------------------
    W:AA 00 01 00
    C:AA 00 21 04
    W:AA 00 02 00
    C: AA 00 09 01.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ;SET_CFGUPDATE
    --------------------------------------------------------------------------------
    W:AA 00 13 00
    X:1100
    --------------------------------------------------------------------------------
    ;数据块
    --------------------------------------------------------------------------------
    W:AA 3E 02 00
    瓦:AA 40 02 26 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 A5
    X:10
    W:AA 3E 02 00
    C:AA 60 A5
    W:AA 3E 24 00
    W:AA 40 00 19 28 63 5F FF 62 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W: AA 60 69
    X:10
    W:AA 3E 24 00
    C: AA 60 69
    W:AA 3E 30 00
    W:AA 40 0E 74 FD FF 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W: AA 60 49
    X:10
    W:AA 3E 30 00
    C: AA 60 49
    W:AA 3E 31 00
    W:AA 40 0A 0F 02 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 AD
    X:10
    W:AA 3E 31 00
    C:AA 60 AD
    W:AA 3E 40 00
    W:AA 40 25 F8 0F 00 14 04 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 B2
    X:10
    W:AA 3E 40 00
    C:AA 60 B2
    W:AA 3E 44 00
    W:AA 40 05 00 32 01 C2 14 14 00 03 08 98 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W: AA 60 39
    X:10
    W:AA 3E 44 00
    C: AA 60 39
    W:AA 3E 50 00
    W:AA 40 02 BC 01 2C 00 1E 00 C8 C8 C8 14 08 00 3C 0E 10 00 0A 46 05 14 05 0F 03 20 00 64 46 50 0A 01 90 00
    W:AA 60 BB
    X:10
    W:AA 3E 50 00
    C:AA 60 BB
    W:AA 3E 50 01
    W:AA 40 64 19 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 0A 78 60 28 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 43 80 04 01 14 00
    W:AA 60 2A
    X:10
    W:AA 3E 50 01
    C:AA 60 2A
    W:AA 3E 50 02
    W:AA 40 0B B8 01 2C 0A 01 0A 00 00 00 C8 00 64 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 C1
    X:10
    W:AA 3E 50 02
    C:AA 60 C1
    W:AA 3E 51 00
    W:AA 40 00 A7 00 64 00 FA 00 3C 01 B3 01 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 8A
    X:10
    W:AA 3E 51 00
    C:AA 60 8A
    W:AA 3E 52 00
    W:AA 40 47 AE 00 00 81 0E DB 0E A8 08 34 1E 5A 05 3C 1C 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 00 4B 10 04 00
    W: AA 60 74
    X:10
    W:AA 3E 52 00
    C:AA 60 74
    W: AA 3E 52 01.
    W:AA 40 0A 10 83 FF D7 FF D6 00 0C 02 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 ED
    X:10
    W: AA 3E 52 01.
    C:AA 60 ED
    W:AA 3E 59 00
    宽:AA 40 00 6F 00 6F 00 72 00 81 00 5E 00 55 00 5F 00 68 00 5F 00 00 5B 00 7C 00 8F 01 1E 02 F5 04 B9 00 00
    W:AA 60 1C
    X:10
    W:AA 3E 59 00
    C:AA 60 1C
    W:AA 3E 70 00
    宽:AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    W:AA 60 FF
    X:10
    W:AA 3E 70 00
    C:AA 60 FF
    --------------------------------------------------------------------------------
    ;退出 CFGUPDATE
    --------------------------------------------------------------------------------
    W:AA 00 00 00
    W:AA 00 42 00
    X:2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 月 10 日 09:49:51 KST 2026:学习周期已开始...
    三月 10 09:49:51 KST 2026:开始任务:放电(终端电压= 3100mV )
    3 月 10 日星期二 13:39:13 KST 2026:结束任务:于 03:49:22 完成放电
    Tue Mar 10 13:39:13 KST 2026:开始任务:放松(持续时间=最多 360 分钟)
    Tue Mar 10 14:30:38 KST 2026:结束任务:在 00:51:24 完成 Relax
    3 月 10 日星期二 14:30:38 KST 2026:启动任务:充电 (FC/FC/TRUE TC 位= TRUE)
    3 月 10 日星期二 17:14:13 KST 2026:结束任务:在 02:43:35 完成充电
    Tue Mar 10 17:14:13 KST 2026:开始任务:放松(持续时间=最多 120 分钟)
    Tue Mar 10 17:57:20 KST 2026:结束任务:在 00:43:07 完成 Relax
    3 月 10 日星期二 17:57:20 KST 2026:启动任务:放电(终端电压= 3100mV )
    3 月 10 日星期二 21:59:44 KST 2026:结束任务:于 04:02:24 完成放电
    Tue Mar 10 21:59:44 KST 2026:开始任务:放松(持续时间=最多 360 分钟)
    Tue Mar 10 22:39:31 KST 2026:结束任务:在 00:39:47 完成 Relax
    Tue Mar 10 22:39:32 KST 2026:学习周期已完成!
    Tue Mar 10 22:39:32 KST 2026:学习周期成功!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还具有 bqStudio 中显示 SOH 变化的寄存器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有显示 SOH 变化的寄存器日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须查看电量监测计使用这些设置测量的内容、以分析 SOH 为何像报告的那样下降。

    SOH 是通过 QMax 和 Ra 计算的。 如果 SOH 下降、则 Ra 增加和/或 QMax 减少。 为了理解这种情况、我需要查看测量仪表在您的系统中测量的电流、电压和温度。 例如、如果弛豫期间消耗的电荷对于电芯状态 DOD 变化来说太小、则 Qmax 会降低、这可能解释 SOH 下降的原因。 或者、如果放电电流的压降大于电量监测计最初建模的压降、则 Ra 会增加、而 SOH 会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Golden_5F00_Image_2D00_260317.zip

    我们将重新发送在 2026年3月17日 上新创建的 Golden Image 相关文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所附加的最后一个存档有一个日志文件、其中显示 SOH 的正确行为:

    您可以看到 2100mA 跟踪 QMax(它从 Soh.h 开始,这不是您连接的电池的实际值 — 电量监测计在电池循环时开始学习 Qmax):

    电量监测计还会在获知 QMax 后的放电期间更新 Ra、这也会增大 SOH。 您可以检查有关 SOH 有效性的 SOH 状态。

    在上一个示例中 SOH 看起来正常(您必须让电量监测计在 SOH 准确之前学习 Qmax 和 Ra)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。

    我们现在计划通过在产品中实施 Golden Image 来验证 Golden Image。

    我们希望申请一个详细的验证程序。 例如、充满电后、应施加多大的放电电流 (mA)、以及应遵循哪些特定过程来实现 SOH 状态 3 和有效 SOH (%) 值?

    如果您能就此提供详细的指导、我们将不胜感激。 此外,如果有任何相关的手册或参考文件,请与我们分享。

    谢谢你。

    此致、
    申铉雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    验证通常是应用特定的任务、不能被通用过程涵盖。 这也有点利益冲突、因为可能采用通用验证过程、这对电量计来说很容易、但不适用于应用。

    客户通常会使用典型的放电场景和测试、让电量监测计获得的结果与测试期间测量的结果是否正确。

    可以通过至少每 5 秒记录一次时间、电流、电压和温度以及电量监测结果(SOC、RM、FCC 等)来验证测量仪表精度。 该数据可用于将放电期间的总通过电荷(电流积分随时间的变化)与电量监测计的 FCC 进行比较。 对于典型的放电示例、可以使用此数据(=100%*(总通过电荷-通过电荷)/总通过电荷)计算真实的 SOC、该示例可与电量计的 SOC(这是放电之前和期间的预测)进行比较。

    对于 SOH:您必须确保电量监测计获知 Qmax 和 Ra。 基本上就是完成一个学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    为了进一步优化系统、我想提出有关 Battery Management Studio 中配置设置的其他问题。

    以下问题与这些参数是否会影响 SOH 值以及如何优化这些参数相关:

    1. 在 Learning Cycle Configuration 中、Charge Setup 参数“Charge It Terminate When Taper Current 降至低于“当前设置为 160mA。
      您能否告知这是一个最佳值、还是应该进行调整?

      实际硬件使用充电 IC BQ25896RTWR、终止电流设置为 128mA、以供您参考。
      充电电流为 1000mA。

    2. 放电电压设置为 3100mV。
      请告知此值是否为最佳值。

    感谢您的支持。

    此致、
    申铉雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:应设置恒压速率、以便在电流降至比充电器停止充电高 10%时、电量监测计检测到充满电。 假设充电器在 145mA 处停止充电、然后您要设置恒压速率、以便在电流降至 145mA * 1.1 = 160mA 以下时电量监测计检测到充满电(进行四舍五入)。 如果您在 128mA 处终止、则锥形速率应设置为与 128mA * 1.1 = 141mA 相对应的值。

    第 2 题:您指的是终止电压吗? 如果是这样、3100mV 通常是该测量仪表的良好设置、因为除非负载非常高、否则电压曲线将在 3100mV 左右显著下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想查询在将 Golden Image 文件编程(刷写)到 BQ27421-G1A 中时学习过程前后观察到的潜在问题。

    如何解决电池电压保持在 3.6V 时 FCC 为 2168、RM 为 0 的问题

    我们已为您的 reviewe2e.ti.com/.../Golden-Image-file-along-with-the-learning-process-log-data.zip 上传应用的 Golden Image 文件以及产品的学习流程日志数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    我们还有关于如何在用户界面中显示 SOH(健康状态)的其他问题。

    我们正在考虑两种可能的方法、希望您提供建议:

    1. 以实时百分比值显示 SOH(例如 100%、99%、95%、90%、 等)
    2. 将 SOH 转换为分类范围以实现用户友好型指示、例如:
      • 100%~ 90%:良好
      • 90%~ 80%:正常
      • 低于 80%:更换电池

    如果推荐分类范围方法、我们希望了解其背后的技术原理。
    例如、这是由于估算容差、运行期间的波动或 SOH 精度限制引起的。

    从准确性和用户体验的角度来看、通常优先选择哪种方法?

    我们感谢您提供有关 SOH 指示最佳实践的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何方法都适用。 这取决于您的喜好。 请注意、SOH = round (100%* FCC_SOH / Design Capacity)。 因此、对于全新的电池、SOH 可以小于 100%*如果*您将系统配置为不使用全部设计容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。

    条件:完成 BQ Studio 中的学习过程 (SOH 状态= 3) 后、Golden Image 文件应用于大规模生产产品。

    问题 1)
    我们想知道应该保持还是停止持续学习。
    您能否告知建议采用哪种方法(继续学习或禁用学习)以及原因?

    问题 2)
    如果不应执行学习、应使用什么命令来禁用学习功能?

    谢谢你。

    此致、
    申铉雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:您无需继续专门的学习循环。 电量监测计将在常规使用中自动学习 Ra 和 QMax 和 SOH。

    #2:没有禁用学习的命令。 仪表将自动自适应。