This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:输出引脚上会出现电流浪涌。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630141/tps54425-current-rush-occurrence-at-the-output-pin

器件型号: TPS54425

尊敬的支持团队:

感谢您的支持。
我们目前遇到与 TPS54425 相关的问题、正在调查其根本原因。 对此造成的不便、我们深表歉意、如果您能尽快查看此问题、我们将不胜感激。

我们的电路板已连续制造多年;但我们最近发现、最近制造的电路板往往与过去制造的电路板的行为不同。 该电路板使用 TPS54425、并且最近制造的电路板上 TPS54425 输出端子似乎出现了较大的浪涌电流。 令人困惑的是、当有问题的系统安装此主板的旧版本时、系统将正常工作。 这种现象在多个系统中得到了证实、即最近制造的电路板会产生浪涌电流、但用较旧的电路板替换时不会出现浪涌电流。

更令人困惑的是、要交换的电路板使用相同的元件和相同的印刷线路板、并且元件或电路设计没有任何变化。 随附的材料中提供了更多详细信息。 对于此问题、可以考虑哪些可能的原因? 另外、是否有任何建议的对策?


question.pdf 的其他信息 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsumasa:

    您提到过、旧 PCB 上看不到浪涌电流、仅新 PCB 上看到了浪涌电流。

    至少这表明新 PCB 存在问题、而  TPS54425 器件没有出现问题。

    目前我们不能确定 PCB 的行为为何不同、我们希望您从 PCB 角度进行检查。

    此致、

    Haseen。