This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:封装图

Guru**** 2928940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630220/tps53830-package-drawing

器件型号: TPS53830

尊敬的您好

请提供器件下方尺寸(长,宽,厚度,以 mm 为单位)的封装图纸

TPS53830RWZR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soorya:

    采用高度为 1mm 的方形 5mm 封装。

    Sathish