This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD967201-Q1:需要数据表

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD967201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626466/csd967201-q1-datasheet-needed

器件型号: CSD967201-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS64300-Q1

尊敬的专家:

我们对您的器件 CSD767201-Q1 感兴趣、可替代 MPS SPS。 您能给我发送数据表、告诉我 RTM 时间吗?  

另外、我还注意到数据表中注明了 TPS64300-Q1。 您还能给我发送数据表吗?  

如果可能、您能给我发送最新的汽车多相电源路线图吗?  

谢谢、
Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您可以帮助解决这个数据表申请吗?  

    谢谢、

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Han、  

    这是 CSD967201-Q1 数据表的当前修订版本。  请记住、随着设备的运行、会有一些细微的更改

    e2e.ti.com/.../CSD967201_2D00_Q1-APL-Datasheet-SLPS801-_2800_1_2900_.pdf

    我会将此请求转发给  TPS64300-Q1 团队以获取最新的数据表。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您的数据表。 我想知道它是否属于 M1.0、M1.2 或 M2.0 系列、以及该器件是否已在内部完全评估? 由于它在网站上显示为预发布产品、这是最终器件是否已准备好进行小值样片?  

    谢谢、

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    分享 TPS64300-Q1 相关信息是非常早期的阶段。  

    谢谢、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、  

    感谢您的数据表! 您能说明一下这个 SPS 是否属于 TI 的哪一代产品? 此外、如果该 SPS 准备好进行采样?

    谢谢、

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Han、此器件没有生成标识符。  我们可以提供一些样本

    此致、
    Britton