This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:禁用 I2C 全调用地址

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628504/tlc59116-disabling-i2c-all-call-address

器件型号: TLC59116

我们想在我们的应用中使用 TLC59116。 但是、我们的 I2C 总线上有另一个使用地址 0x68 的器件。 这与 TLC59116 全调用地址冲突。

根据数据表、TLC59116 全调用功能在上电时默认启用、并可由 MODE1 寄存器的 ALLCALL 位进行控制。

如果我理解正确、这意味着如果在上电时、我们可以避免 0x68 上的地址冲突、我们首先要做的是禁用 MODE1 寄存器中的 ALLCALL 位。 为此、我们通过其“常规 I2C 地址“ 0x60(硬件引脚 A0-A3 全部连接到 GND)访问 TLC59116。 这样、TLC59116 将忽略 0x68、并与我们的另一个 0x68 器件正常工作。

TI 可以确认这个说法是否正确吗? 在我们设计使用 TLC59116 之前、我们需要确保精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI J L、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续跟进该主题。 请提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI J L、

    很抱歉耽误你的时间,我已经注意到我们的专家,稍后会给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JL:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、您的理解是正确的。  

    此致、

    Emma Wu