This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:关于更换为 MPS 产品

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630189/tps62a01a-regarding-the-replacing-with-mps-product

器件型号: TPS62A01A

您好的团队、

我们的客户正在寻找适用于以下器件的替代产品:

制造商|器件型号
MPS | MP1601CTF-12-Z
MPS | MP1601CTF-15-Z
MPS | MP1601CTF-18-Z
MPS | MP1601CTF-25-Z
MPS | MP1601CTF-33-Z

强制性要求是引脚兼容性和固定输出电压版本。
从性能和封装的角度来看、我们认为 TPS62A01A 是不错的选择;但是、我们的理解是、此系列中没有可用的固定输出电压版本。

您能否告知是否有任何其他符合上述要求的器件、或者 TPS62A01A 系列中是否有任何针对固定输出电压版本的开发计划?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢您发布您的问题。 我们提供的器件 TPS62A0568x 与该器件引脚对引脚兼容、但具有可调节输出版本。 我不会将引脚兼容性与 P2P 混合使用。 我是否应该了解终端设备以及在数量上有多大的机会? 然后、我们可以通过电子邮件进一步讨论。 我已向您发送连接请求。 您想在其中讨论吗? 谢谢Slight smile

    此致、
    Zakir