This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:TPS255xx 电流限制精度

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619964/tps2552-tps255xx-current-limit-accuracy

器件型号: TPS2552

尊敬的 TI 团队:

当 TPS255xx 设置为输出 190mA ABS 时、您是否可以获得有关电流限制精度的任何详细信息。 最大值?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    9.5.1 节“对数据表中的限流阈值进行编程“说明了如何计算所选 RILIM 电阻器的最小/典型/最大电流限制值。 第 10.2.1.2.3 节“考虑电阻容差“介绍了如何考虑电阻容差。 请参阅测试的 RILIM 电阻器和 EC 表中显示的结果。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、没有看到计算结果。

    此致