This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18537NQ5A:RoHS CoC Collection - EU RoHS Pack 22

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630403/csd18537nq5a-rohs-coc-collection---eu-rohs-pack-22

器件型号: CSD18537NQ5A
Thread 中讨论的其他器件: LP2985

尊敬的先生/女士:

 

 欧盟 RoHS “Pack 22“计划是欧盟委员会对 9 个豁免选定组的技术审查、 目的是 评估豁免是否应更新、 修改或撤销。   与这些豁免有关的三项授权法案对 2025年12月11日 生效。   请参阅  欧盟 委员会的最新豁免清单、 以供参考。   

 

请注意: 如果您尚未准备好为更新后的豁免提供更新后的合规证书、请提供 预期 解决日期。  

 

关键更改包括对 四种 常用  豁免条款的更新:    

  • 撤销 铅 (Pb) 的豁免 6a 和 6B;  将其替换为允许阈值较低且适用范围较窄的新豁免。    
  • 新的豁免 从现有的 7a 和 7c-i 豁免中分离出来、这些豁免  今后可能取代 7a 和 7c-i 铅豁免。    

 

您向 J&J MedTech 提供的产品、组件或材料 可能会 申请   受这些行为影响的豁免。  

 

 组件代码  

 组件说明  

豁免   

LP3856ES-3.3/NOPB

IC、REG、线性、3.3V、3A、DDPAK/TO263-5

附件 3|7(a)

CSD18537NQ5A

晶体管 MOSFET N 沟道 60V 50A 8SON

附件 3|7(a)

LM4950TSx/NOPB

IC AMP 音频电源 7.5W AB TO263-9

附件 3|7(a)

TPS62175DQCT

IC REG 降压 BST ADJ 0.8A 10WSON

附件 3|7(a)

PTH08T241WAD

DC/DC CONV、0.69-5.5VOUT、4.5-14VIN、TH

附件 3|7(a)

LM2576HVS-ADJ/NOPB

IC、REG、3A、降压、TO-263、 SMT

附件 3|7(a)

DCH010512SN7

CONV、DC/DC、5VIN、12VOUT ISO、1W TH

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

PTN78000HAH

CONV、DC/DC、15-36VIN、11.8-22VOUT、1.5A、TH

附件 3|7(a);附件 3|7(c)-I.

LM2673S-3.3/NOPB

IC、稳压器、3A、3.3V OUT、TO-263-7 SMT

附件 3|7(a)

SN65LVDS1DBVT

IC 差分线路驱动器 H-S 单路 SOT23-5

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

SN65LVDT33PWR

IC 差分线路接收器、四路 HS 400Mbps

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

TLV9002SIDGSR

IC OPAMP GP 2 电路 10VSSOP

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

ESDS314DBVR

二极管、TVS、3.6V、30kV、4 通道、 SOT-23-5

附件 3|7(a);附件 3|7(c)-I.

LP2985IM5-4.5/NOPB

IC REG LDO SOT23-5 LP2985

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

ADC128S022CIMT/NOPB

IC ADC 12 位 8 通道 200KSPS

Annex 3|7(a);Annex 3|7(c)-I;Annex 3|7(c)- IV

 

请为每个 组件 或声称具有 6a、6b、 6c、7a、7c-i、 和 7c II 豁免:  

 

  1. 如果您不 需要 这些豁免、 请提供  更新的合规证书 、该证书不会申请这些豁免  

 

  1. 如果 需要豁免、 请提供更新  的合规证明、指明更新后的豁免:   
    • 6A 到期 2026年12月11日   
      • 请 说明    您 申请的替代豁免 (6a-I 或 6a-I II) 以及过渡日期  
    • 6B 到期 2027年6月11日  
      • 请确认过渡到 6B-III 和过渡日期  
    • 7A 有多个选项:  
      • 请确认是否维持 7a 直至 2027年6月30日   
      • 或 指明  您 申请的新豁免:   
        • 7A-I、7a-III II、7a-III、7a-V IV、7a-V 7A VI 或 7a-VII  
    • 7C-I 有三个选项:  
      • 请确认是否在 2027年6月30日 之前维持 7c-i   
      • 或 指明  您 申请的新豁免:   
        • 7C 或 7C VI  
    • 6A 和 7c II:  
      • 请 说明 是否仍 需要豁免  

 

 

  1. 如果  需要重新设计或更换、 请 回复此电子邮件、 并 联系 您的 J&J MedTech 业务合作伙伴 以了解 后续 步骤。  

 

如果您没有自己的模板、 我 附上了 一个合规性证书模板、您可以将该模板放在信头上。  

 

请继续 监控 EU RoHS 豁免情况。  我们预计将 于 2026 年起草关于第 23 包和第 24 包豁免的协商草案。   针对 Pack 22 Delegated Actions 中创建的新豁免条款的更新工作已在进行中。  

 

如果您有任何疑问、请联系我   

 

谢谢您、  

 

此致、

Desiyamani K

工程师、

产品管理

Tata 咨询服务| JJSV

电子邮件: DK27@ITS.JNJ.com

联络号码:9003709723