This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:建议使用合适的 MPPT IC

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628738/sm72445-recommend-a-suitable-mppt-ic

部件号: SM72445
主题: LM51772 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

 

如图所示、我正在设计一个 EPS 系统。 请使用以下规格为 MPPT 建议合适的 IC(不使用 MCU):

太阳能输入 16V、输出 10V 至 18V、最大电流 10A。

image.png

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的联系。 您可以查看 LM51772 降压/升压控制器来进行检查。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    LM51772 没有 MPPT 功能。

    TI 是否 有 其他适用于我的应用的 IC?

    谢谢您、

    我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的、

    LM51772 没有 MPPT 功能。

    可以查看此应用手册

    www.ti.com/.../tiduej8c.pdf

    此致,

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    TI 是否有没有 MCU 的 MPPT 解决方案?

    此致、

    我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MyMy:

    目前、我们只能 使用上述解决方案。

    此致、

     Stefan