This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:TPS65283 ROSC 引脚用法

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1626547/tps65283-tps65283-rosc-sync-pin-usage

器件型号: TPS65283

我正在使用 TPS65283 为控制器供电、一旦上电、控制器将提供同步信号。

根据论坛主题:  

TPS65283-1:如何支持电阻器模式和外部同步模式?

ROSC 引脚将偏置大约 0.5V。  未上电时、控制器会将其 I/O 引脚钳制到接地的二极管压降。  将其直接连接到 ROSC 同步引脚似乎有点问题。  控制器上电后、I/O 引脚将在 0V 至 3.3V 范围内处于高阻抗状态、并且不应干扰 ROSC 同步引脚。  但可能会有一些漏电流、ROSC 同步引脚可以容忍多少漏电流?  Contoller 启动后、它最终会将该引脚更改为输出、然后可以进行同步。

另一种方法似乎是将电容器串联在一起。  但是、我担心这个问题、因为它将以 0.5V 电平为中心、所以如果控制器使用 3.3V CMOS 信号驱动它、它将尝试驱动 ROSC 同步输入低于接地电压 1.15 伏、因此在同步频率下与输入保护二极管发生碰撞。  从长期可靠性来看似乎不好。

请 TI 人员为该设计提供推荐的应用电路吗?  如果只是串联电容器、值是多少?  是否需要外部保护二极管?这应该是常规二极管还是肖特基二极管?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    我正在研究它,并将在本周返回你.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    明天上午 10 点、印度时间、您是否可以拨打电话? 请发送邮件至 v-sharma@ti.com 我将安排会议。

    此致、

    Vidhi