请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: DCR010505
你好
我们需要针对上述器件型号 (PN) 提出案例、如所示 需要卷带 (T&R) 版本 以进行进一步处理。
目前、 卷带间距和卷带宽度等磁带规格不适用于大多数 PN 数据 现有文档/数据表中。 由于缺少这些关键的封装信息、我们无法继续进行验证和下游活动。
我们恳请您提供以下支持:
- 。 T&R 版本 表示指定的 PN、和
- 。 磁带间距和磁带宽度 缺失条目的详细信息。
这些信息对于确保正确的封装兼容性以及避免制造和组装过程中的潜在问题至关重要。
如果需要我们提供任何其他信息、请告知我们。
感谢您的支持。GEICE PCB As_Jerin _29 .xlsx