This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746:[BQ27Z746] Re 编程问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622337/bq27z746-bq27z746-re-bq27z746-programming-issue

器件型号: BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590509/bq27z746-re-bq27z746-programming-issue

这是关于上一个问题的后续问题。

之后、我使用测试了编程 BQ27Z746EVM 和编程在此设置中正常工作。

我还测量了波形以观察编程命令。 我注意到使用的命令 BQStudio 进入编程模式 为:

0xAA 0x00 0x33 0x00

但是、导出的中的命令 bq.fs 文件 进入编程模式的步骤为:

0xAA 0x00 0x00 0x0F

这种差异是否会导致任何问题?

我还尝试替换中的命令 bq.fs 文件 一个由使用的函数 BQStudio 用于进入编程模式。

但是、在使用时  自行设计的编程电路 、它仍然无法成功对设备进行编程。

因此、我怀疑我们可能存在问题 设计 。 下面是我的原理图。

 

Snipaste_2025-11-21_17-34-19.png

谢谢。

Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    bq.fs 文件中的 0x000F 命令是进入 ROM 模式的正确命令。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    感谢您的解释和澄清。
    此外、我想知道我的硬件电路设计是否适合正常对 IC 进行编程。

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我可以询问是否有任何更新吗?

    谢谢、

    Steve。