This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:读取时自动递增功能

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629888/lp8733-auto-increment-feature-at-read

部件号: LP8733

尊敬的 TI:

SNVSBK2A 文档的第 7.5.1.5 章指出:“自动递增功能
不适用于读取

我编写了一个小程序、可以逐个和单次突发读取所有寄存器。 结果之间没有偏差。

PMIC>d(单次读取)
0000:    ü 4D 07 2C 07 2B 2F FC 07 0A 22 20 21 21‚M、+/μ m……“ !!
0010:0f 03 77 67 01 7F 00 00 00 00 00 00 00 80 CC ..工作组.... €ÌÌ μ s
0020:91 01 DD DD 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 ÝÝ‘……
PMIC>D(突发读取)
0000:    ü 4D 07 2C 07 2B 2F FC 07 0A 22 20 21 21‚M、+/μ m……“ !!
0010:0f 03 77 67 01 7F 00 00 00 00 00 00 00 80 CC ..工作组.... €ÌÌ μ s
0020:91 01 DD DD 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 ÝÝ‘……

两个 salea 文件位于附件 PMIC.ZIP 中

PMIC.ZIP 

出什么问题了? 这是手动中的错误还是芯片中的错误?  

希望芯片正常。 我见过 LP8733:I2C 上的 LP873344 降压转换器状态 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛 在同一手册中给出了一些位说明...

此致、Kalman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalman:  

    感谢您关注此问题。  

    在创建文档时、似乎没有彻底测试读取的自动递增功能、因此我们无法保证其支持。  

    我们最初并不打算将该器件用于突发读取、因此不建议这样做。
    突发读取似乎具有与一对一读取相同的结果、但请注意、TI 未验证使用自动递增来执行读取操作。
    这样做可能由您自行承担风险和酌情决定、我们无法保证它始终有效。   

    在我们自己测试和验证该功能之前、可能不会更新数据表。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的澄清、它解决了我的问题。 我将在应用程序中使用单个寄存器访问。

    我希望器件可以正常运行、我不明白为什么自动递增功能仅限于写入操作?

    此致、Kalman