This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010083:从功率级观察到的噪声

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083, CSD17579Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1624043/tida-010083-hissing-noise-observed-from-the-power-stage

器件型号: TIDA-010083
主题: CSD17579Q3A 中讨论的其他器件

尊敬的 TI:  
  我们已实施 TIDA-010083 而不对原始布局进行任何更改的参考设计。 电路板正常运行、输出电压和电流保持稳定。
不过、我们观察到运行期间来自功率级的连续嘶嘶声。 增加负载不会消除噪声。 您能否确认此行为是否符合此设计的预期? 如果没有、请告知是否建议进行任何修改或检查以解决该问题。
                                         
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请原谅您的延迟。 该电路不会产生噪声。 您能检查一下波形(尤其是开关节点上的波形)的样子吗? 您是否验证了环路稳定性? 是否使用同一变压器?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen Graf70:

         是的、我检查了开关节点和输出电压部分的波形。 我已附上 PPT 供您参考。

    我还验证了环路稳定性、它看起来是稳定的。 我们使用上述相同的变压器 (750318525)。

    但是、嘶嘶声问题仍未解决。 您能否为该问题建议一种可能的解决方案?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010083_2D00_Waveforms-1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是说第一个波形有噪声吗?

    在图片中、您提供的漏源电压电平低于预期值、但在频率抖动开启的情况下、波形形状是预期值。

    您能否指定测量点和操作条件? 另外、由于频率抖动在 TIDA-010083 中开启。

    您将需要抖动 PWM 波形。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhining Zhang 
      

    根据提供的波形图像、在正常工作条件下使用示波器进行测量。

    第一个波形 她在医院里疗养了一段时间 开关节点 、具体请参阅 变压器的引脚 1 (750318525)

    第二个波形 测量的 MOSFET 的漏极引脚 (CSD17579Q3A)

    测量期间的输出电压为 5V

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在变压器的开关节点处测量第一个波形、那么输入总线电压似乎不正确。 该漏极电压应约为 80-90V。 但显示的电压约为 5V。

    5V 的输出电压是正确的吗?

    第二个波形的标度为 50mV、不提供有关理解问题的信息。

    您能提供 PoE 器件的原理图吗?

    此致、

    Zhining