This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:LM4051BEM3-1.2/NOPB 的结温

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629839/lm4051-n-junction-temperature-of-lm4051bem3-1-2-nopb

部件号: LM4051-N

您好、

我目前计划在我的产品中使用此器件。 根据数据表、LM4051BEM3-1.2/NOPB 的贮存温度为 150°C。 我是否还可以考虑我的结温 Tj 也可以承受 150°C。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行期间、 LM4051BEM3-1.2/NOPB 的最高结温为 125°C。  当器件在存储中而不在运行时、将器件暴露在高达 150°C 的温度下是可以接受的。

    -亨利