This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:适用于 4 节串联锂离子电池且具有 VDC 输入的 BQ25756E 充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756EEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625340/bq25756e-bq25756e-charger-for-4s-li-ion-battery-with-vdc-input

器件型号: BQ25756E

您好、

我正在设计使用 BQ25756E 为 4 节锂离子电池充电的电池充电器。 规格:

  • 以 10A 充电电流和 28V 输入直流电压为电池充电
  • 无电池时安全运行

我有几个问题需要先回答:

  1. VAC 引脚 32 和引脚 33、它们是否应该连接在一起或使引脚 32 保持未连接状态? BQ25756EEVM 的引脚 32 连接到 SYS、通过 R101 将其连接到 VAC。 我是否可以知道有一个选项 (R100) 选择 SYS 或 VAC 来驱动 Q1 的原因?
  2. 如何进行适当配置、以便在未连接电池时、充电器将停止充电/禁用充电? 您能否建议如何使用 BQ25756EEVM 检查此值、我注意到使用默认 EVM 时、当未连接电池/电子负载时、VBAT 仍~29V 或 apprx ~VIN。
  3. 仅限正向模式的设计注意事项是什么?
  4. 我的 SCH 设计是这样的、您能查看并提供任何反馈/建议吗?Battery-Charger-BQ25756E-SCH

提前感谢您对此进行了研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zubaidah、

    您是否已使用 原理图和布局检查清单进行了第一次通过审查? 我可以在您完成审核后进行最终审核。

    引脚 32 和引脚 33 应连接在一起。 这些引脚不会驱动 Q1。 R100 和 R101 允许更改电路板以与其他 BQ2575X IC 配合使用。

    2.最好的方法是使用 MCU 禁用充电。

    3、仅使用正向模式时、输入电容可更小。 我建议对输入电容器使用最小的 80µF 值。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    感谢您的意见。 我已经对上述检查清单进行了回顾。

    请在此处查找我的文件以进行审核、可能需要您申请打开状态的访问权限: 电池充电器 SCH-TI-20032026

    有关无电池安全运行的后续问题:
    -你可以建议如何检查这与 BQ25756EEVM ,我注意到在默认 EVM ,当没有连接电池/电子负载时, VBAT 仍~29V 或 apprx ~VIN。 /CE 为高电平(禁用充电)

    有关设计的几个其他问题:

    -我的输入将是一个稳定的直流 28V 从外部交流/直流适配器电源。 这是否可以使用该 BQ25756E IC、我 想澄清一下、该 IC 适用于正常的直流和交流(太阳能应用)输入?

    -对于电流检测, ACN/ACP 和 SRP/SRN,您建议在哪种情况下使用或不使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zubardah、

    我将在下周初查看您的新原理图。 感谢您对此有耐心。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zubaida、

    我刚刚申请了访问权限以查看您的原理图。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zubaida、

    您的原理图看起来很好。 我建议使用 0Ω 电阻将 DRV_SUP 连接到 REGN、而不是连接 10Ω 电阻。

    此外、如果您未使用 ACUV 和 ACOV 功能、则可以将 ACUV 直接连接到 VAC、将 ACOV 直接连接到 GND。

    此致、
    Ethan Galloway