This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:[TI]申请 CB/UL 报告根据 NRTL 认证的安全关键组件的工程可接受条件

Guru**** 2943390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630797/tps7a03-ti-request-for-cb-ul-report-engineering-conditions-of-acceptability-for-safety-critical-components-under-nrtl-certification

器件型号: TPS7A03

 

至 Texas Instruments、

我是来自新加坡 PCI Private Limited 的 Eloisa。 我们通过电子邮件联系 TI 联系人、我们被建议在 TI 客户支持中心提交此类申请。  

我们将您的一个或多个组件集成到我们的器件中。  我们通过您的授权分销商购买组件。

最近我们注意到、OSHA 是美国国家认证机构、适用于 DEKRA、UL、CSA、MET Labs 等 NRTL 机构、正在执行以下规则:

UL 注册的组件和材料始终受“可接受性条件“的约束。  设计人员/制造商应检查并证明在产品设计中符合所有“可接受性条件“。

这意味着什么:

  • 对于 在 UL 探矿者或类似平台上作为材料注册组件的组件和材料、不再足以向 NRTL 提供 UL 黄卡或 UL 探矿者网站上的评级摘要。
  • 其他要求:
    • 材料的制造商(不是分销商或批发商)应披露适用的“可接受条件“或有时称为“可接受的工程条件“。
    • 制造商可以 在靠近前面的位置找到适用的“可接受条件“(CofA) 或“工程可接受条件“ CB/UL 认证报告  不易发生偏移。

出于上述原因、我们请求您合作、为我们从您的授权分销商处购买的以下部件提供 CB/UL 报告中的 CofA。  

制造商器件型号

PCI 部件号

组件是否已通过 UL 注册或 UL 认证? (是或否)如果是、请提供 CofAs。

TPS7A0318DBVR

NXIC0010EX00

 

TLV7041DCKR

NXIC0012EX00

 

TPS3840PL18DBVR

NXIC0013EX00

 

TPS3840DL18DBVR

NXIC0014EX00

 

TMP390A3DRLR

NXTX0001EX00

 

我们不要求提供完整的 CB 或 UL 报告。  第 1 页到 CofAs 已足够满足此目的 。  我附上了 CB 报告摘录的一个例子、可在第 8 页找到 CofA。 IC CB Report_Cof extract.pdf 

由于紧迫性、我们将直接联系您(制造商)以获取此信息、并且只有制造商可以访问此信息。

请您立即关注此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elosia:

    感谢您的提问!

    我不认为我们  的 LDO IC (TPS7A0318DBVR、 TLV7041DCKR) 获得了 UL 认证。  这与 CofA 不同、但各器件的额定值、规格和工作条件可在相应的数据表中找到。

     TPS3840PL18DBVR、 TPS3840DL18DBVR 和 TMP390A3DRLR 属于不同的产品系列、因此我必须将帖子重定向到它们。

    此致、

    Gregory Thompson