This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:订购旧 TPS769 器件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1629139/tps769-order-legacy-tps769-device

器件型号: TPS769

尊敬的先生:

 根据规格而定。 旧器件和新器件关于 TPS76930DBVR 的区别、客户是否可以获得旧版 TPS76930 器件? 他们能否订购.A 产品、器件的 CSO 是 DFAB、ASO 是 TFME?

 或者、Andy 器件可以直接在 TI 替换 TPS76930DBVR 传统器件吗?

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    对此延迟深表歉意。  

    遗憾的是、由于 TI 决定同时将新材料和旧材料转移到所有订单中、我们无法保证客户只能获得旧材料。 我们最好的方法是检查封装卷带上的 CSO 来告诉客户他们拥有什么材料、对于 CSO:DFAB 是传统材料、CSO:RFAB 是新材料 (300mm)。  

    另一种选择是  具有更宽 VIN 范围和相反使能逻辑的 TPS7A2430DBVR。  

    请告诉我这是否有效。 如果没有、请随时联系我了解此应用的主要关注点、我们可以放置更好的器件

    LDO 工业产品营销工程师

    Jorge Del Rio