This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B23:WBDesign4 的结果与数据表中的规格不匹配

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1630842/tps548b23-the-results-from-wbdesign4-do-not-match-the-specifications-in-the-datasheet

器件型号: TPS548B23

在 WEBENCH DesignReport 为我生成的原理图 (created = 2026年02月25日 00:35:34.871) 中、CFG1 连接到 VCC、CFG2 连接到 GND。 根据数据表中的表 6-2、CFG1 和 CFG2 应始终连接到 VCC、GND 或保持悬空。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以将 CFG1 和 CFG2 连接到不同的设置、但不必将它们连接在一起。 它将取决于您想要的设置。 希望这有所帮助。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 数据表和 Webench 应匹配。

    谢谢您、

    Calan