This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65625-Q1:48V 系统中的输入电容器选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1628933/lm65625-q1-input-capacitor-selection-in-48v-system

器件型号: LM65625-Q1

您好的团队、

我想了解如何在 48V 系统应用中选择输入电容器。 数据表中只有 24V 输入的示例。

VIN:36~64V

VOU:5V

IOUT:50mA

波纹率:30%

Fsw:2.2MHz

 

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    您可以将相同的输入电容器用于 48V 系统。 此外、还计划在输入端添加一个阻尼电解电容器、以滤除所有输入振铃。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Tony、

    您能帮助查看 LM65625-Q1 的该原理图吗? 谢谢你。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    我认为您上传原理图时可能出现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这一个合适吗?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    您的原理图看起来正常。 只有几个建议给你;

    我建议在输入端添加一个阻尼电解电容器。 这将有助于抑制输入滤波器谐振。 如果空间有限、您可以使用一个与 mΩ 1 Ω 内的低 ESR 电阻器串联的陶瓷电容器。  

    2 — 您可以将输出端的 C8 更改为 100nF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我想向您确认是否可以在 C9(对于 VCC) 处)处使用 X7S 电容器? 数据表推荐使用 X7R、但客户 没有它。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题。 最大的区别就是容忍。 这应该没问题。