This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:4 个单元并联连接

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1625804/bq78350-4units-parallel-connection

器件型号: BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930、EV2400、

您好、

我有一些问题。 如果您能回答这些问题、我将不胜感激。

 

1.考虑以下 1 单元配置,是否可以并行使用 4 个单元? 我想将其作为大约 26V/12A 的电池运行。

单元:BQ76930+BQ78350DBT+电池 (8s1p:3、000mA)

 

2.以下用法有什么问题吗?

在第一个单元中、通过 SMBus 将 BQ78350DBT 设置为“放电“并写入。  SMBus 与 EV2400 相连。

->拔下 EV2400 的 USB 连接器(意味着关闭 EV2400 的电源)、将 EV2400 连接到下一个单元的 BQ78350DBT 并打开电源。 然后、通过 SMBus 将其设置为“放电“并写入。

->所有 4 个装置都是这样做的,之后放电开/关控制由外部开关完成,这用作电池系统。 (当前合成通过使用 ORing 进行配重)

3.如果上述情况可能,我们希望同时控制 4 台设备的放电开/关,作为产品的操作。 在这种情况下、是否正确理解不需要使用开关进行开/关控制、而使用外部开关进行开/关控制也不存在问题?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉问这么多问题、但如果有人能帮助我、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您与团队分享。

    您能粗略估计一下何时能得到回复吗?

    我还将与我的客户核实有关.log/.gg 文件的信息。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电量监测的角度来看、您可以使用 4 个并联电池、但必须注意具有不同充电水平的电池包之间的电流。 电量监测计不会控制这一点、如果每个电池包都启用、则可能会出现过大的电流。

    当您说“通过 SMBus 将 BQ78350DBT 设置为“放电“时、您是说“发送命令以开启 DSG FET“吗?

    如果可以、则可以直接进行 FET 控制、但它会有效地禁用保护器并依靠主机 uC 提供保护。 它在密封模式下也不可用、因为它用于测试目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik-san:

    我很抱歉我的解释不够充分。

    我假设采用以下连接方法。

    为准备此操作、将 EV2400 设置为通过 SMBus 1 单元一次放电(发送命令以开启 DSG FET)。 设置后、它将始终处于放电状态、物理开关和 ORing IC 通过打开/关闭与负载的连接来控制电压/电流。

    2.我认为 BQ78350 有 4 个地址。 在设置放电时、我是否需要为每个 IC 准备不同的地址以便通信? 我希望能够同时打开/关闭 4 个单元、因此如果可以取消软件控制、我将很高兴。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik-san:

    我希望你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将其整合到一个 E2E 主题中吗?

    您必须为每个 bq78350 使用单独的 I2C 地址(您可以为每个电量监测计使用电阻分压器进行设置)。 然后、必须向每个 I2C 地址/电量监测计发送开/关命令。 这不能仅使用一个地址来完成。